This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何使用 btool 扫描 LE 编码的 PHY 广播

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1617448/cc2745r10-q1-how-to-scan-le-coded-phy-advertisements-using-btool

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、

我想问一下以下链接中描述的问题。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1607297/cc2745r10-q1-how-to-scan-le-coded-phy-advertisements-using-btool/6197314?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A652131#

该问题是由外设侧和/或中央侧的 CC2745 微控制器引起的?
此外、下面列出的 SDK 版本是否已解决该问题?
SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_02_16

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这很可能是由 BTool 引起的。 我建议使用 HCI 测试仪软件来与 host_test 固件配合使用。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的答复。
    关于以下链接中的问题、我记得您提到该问题是由软件错误引起的、我们会在下一个 SDK 版本中解决。
    e2e.ti.com/.../6197314

    您能否证实我的理解是否正确、即根本原因是 SDK 中包含 BTool?
    此外、在以下 SDK 版本中是否解决了这个 BTool 错误?
    SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_02_16

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    BTool 一段时间没有收到活动更新。 我强烈建议迁移到 HCI 测试仪并导入 TI 器件的 HCI 库。  

    谢谢、  
    Isaac