This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK:UART 演示在 LP-EM-CC2745R10-Q1 的 SDK 中不起作用

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, BP-BASSENSORSMKII, LP-EM-CC2745R10-Q1, AWR2944EVM, AWR2944PEVM, TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1620978/simplelink-lowpower-f3-sdk-uart-demo-doesnot-work-in-sdk-for-lp-em-cc2745r10-q1

器件型号:SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
Thread 中讨论的其他器件: LP-EM-CC2745R10-Q1AWR2944EVMAWR2944SENSOPEVMTMP117BP-BASRSMKII

你(们)好

中可以编译多线程应用程序、而不会出现错误  

C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_01_16\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10-Q1\demos\portable

但是、此示例程序在第一个 UART2_WRITE 之后偶然发现。

UART2_WRITE (uart2、consoleDisplay、sizeof (consoleDisplay)- 1、NULL);
 
我尝试了不同的方法来调试这条线路、但没有任何成功。
例如、我尝试了这条线的两次运行、只能在串行端口中获得一个输出。
>控制台(h 表示帮助)
在我的测试中、预计会有两条具有相同输出的线路。
 
可能有些人会遇到同样的问题吗?  
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    您是否在   LP-EM-CC2745R10-Q1(在示例自述文件中说明)顶部使用 BP-BASSENSORSMKII BoosterPack?  否则、您将在调试器中发现您卡在第一个 I2C_TRANSFER 上

    如果要将 temperatureThread 从 main_freertos.c 到 pthread_create 中使用 、那么至少能够进一步评估  consoleThread。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该电路板有一个温度传感器:

    “AWR2944EVM/AWR2944PEVM 提供对板载温度传感器 (TMP112AQDRLRQ1) 的访问“

    此示例代码是否不使用板载传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对  AWR2944EVM 一无所知、因为 TI 的这一产品组与众不同。  我只能想象、  使用 TMP117 时、该环境与 LP_EM_CC2745SENSOR10_Q1 + BP-BASRSMKII 大不相同。

    此致、
    Ryan