器件型号: CC2745R10-Q1
我们使用的是 CC2745R10 来使用测量距离 SimpleLink 低功耗 F3 SDK v9.10.00.83 。
几个主要误差源 距离模式 并记录计算出的距离、SDK 返回的结果是正确的。 不过、当我们切换到时 原始数据模式 并记录原始数据、在解析原始数据后、我们观察到 SDK 返回的距离与使用我们自己的算法(如线性算法和其他几种算法)计算的距离之间存在很大差异。
例如、测量范围内的距离时 1 至 10 米 、SDK 返回的距离和算法计算的距离都只是周围的距离 1 米 、这与实际距离有很大不同。
此问题可能是由引起的 不正确的原始数据解析方法 或 距离计算公式不正确 我们这边呢? 也可能是 SDK 有问题?
请提供一个 源代码示例 它演示了如何正确 解析原始数据并计算距离 消息流 SimpleLink 低功耗 F3 SDK v9.10.00.83 ?
非常感谢。