This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:通过 SPI-CS 引脚将 CC2340R5 从深度睡眠模式唤醒

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1624399/cc2340r5-wake-up-the-cc2340r5-via-the-spi-cs-pin-from-deep-sleep-mode

器件型号: CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

目前、我们将 CC2340R5 用于我的项目

1) CC2340R5 处于外围模式(从模式)、这是固定的;我们无法将其更改为主模式。

2) 您的 4 线 CC2340R5 示例代码无法正常工作、因此我们修改了该代码、所以我当前的 SPI 代码现在正常工作。  

3) 我当前的 SPI 通信设置。

   SPI_Params_init (&spiParams);

  spiParams.mode              = SPI_peripheral;
  spiParams.dataSize            = 8;
  spiParams.transferMode        = SPI_MODE_CALLBACK;
  spiParams.transferCallbackFxn  = spiCallback;
  spiParams.bitrate             = 100000;   
  spiParams.frameFormat        = SPI_POL0_PHA1;  

是否可以通过 SPI-CS 引脚唤醒 CC2340R5?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    由于从待机模式到工作模式的唤醒时间最高可达 50us、而 CS 超前时间(CS 有效到时钟)至少可以是 1/2 个 SCLK(例如 2us)、因此通过设计 SPI 外设和 TI 驱动程序不允许待机、以便系统时钟源 SPI 保持活动状态并准备好传输数据。  如果您可以接受较慢的 CS 交货周期(必须在 SPI 控制器/主器件侧进行管理)、则可以在 SysConfig 中将 SPI 模式更改为“三引脚“。  然后、您可以监测 CS 线路作为 GPIO 输入引脚、并在每次输入上的电平变化时切换 SPI 外设的打开/关闭。  这样就可以实现低功耗待机模式。 但是、需要在现有的 TI 驱动程序之外进行更多的代码开发、并且 CS 活动到数据的转换速度较慢、以便有时间重新配置 SPI 外设。

    此致、
    Ryan