器件型号: LP-EM-CC2745R10-Q1
我使用 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 的 9.10.00.83 来测量距离。
cs_log_140.0cm_0.0deg_2026-03-08_16-07-08.txt
我想从十六进制数据中提取数据来计算距离。 但是、提取不正确。 是否有任何文档提到了十六进制数据的结构?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LP-EM-CC2745R10-Q1
我使用 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 的 9.10.00.83 来测量距离。
cs_log_140.0cm_0.0deg_2026-03-08_16-07-08.txt
我想从十六进制数据中提取数据来计算距离。 但是、提取不正确。 是否有任何文档提到了十六进制数据的结构?
非常感谢!
您好:
您是否在评估 CS? 您要解析的 9.10.00.83 HCI 格式不符合低功耗蓝牙 V6 标准、因此 HCI 输出不完全符合规范。 如果您遵循 BLE 解析规范、应该更新到最新的 SDK 9.14.02.16。
对于 9.10.00.83、如前所述、十六进制数据不遵循 BLE 规范。 输出是完全专有的。 我建议升级到 9.14.02。
谢谢、
Isaac
谢谢 Isaac、
是的、我正在观看这个视频 https://www.ti.com/video/6363699718112。 我想知道它是如何正确测量的。 此视频是在 9.10.00.83 版本之前录制的。
您好:
蓝牙规范可以帮助您解决此问题。 CS 的 HCI 事件描述从第 4 卷 E 部分第 7.7.6.65.39 节开始。 输出将遵循该结构。 数据线只是 Step_MODE、Step_Channel、Step_Data_Length 和 Step_data。 您可以详细了解 Subevent_Result 低功耗蓝牙 v6 规范 (Vol4、第 E 部分、7.7.6.65.44) 的 HCI_LE_CS_STEP 部分中包含的内容。 我看到您使用的是主模式 3。 如果您仍在尝试解析原始数据、建议从 MAIN_MODE 2 开始。
谢谢、
Isaac