This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:安装新版本 CCS IDE 时出现问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1625082/cc2340r5-issue-when-installing-new-version-of-ccs-ide

器件型号: CC2340R5

尊敬的支持团队:

我尝试在另一个磁盘驱动器 D:\上安装最新版本的 CCS、但在安装过程中会崩溃。

我有几个版本已经安装在 c:\驱动器上,但由于磁盘空间限制,现在我想移动到另一个驱动器。

有什么办法可以做到这一点吗?

 

此致、

Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设 D 驱动器是一个实际的物理分区、而不是映射的网络驱动器。 假设是这种情况、通常支持这种情况。

    请提供所有登录信息 /ccs/install_logs. 您可以压缩整个文件夹并将其附加到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在尝试附加日志 zip、但这似乎是问题所在。

    很抱歉、您所请求的页面无法访问、但出现意外问题。

    我们已记录此问题、因此网站管理员可以解决此问题。

    此致、

    Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传文件时似乎存在一些 E2E 问题。 我将查看是否可以获得有关此项的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重试。 附件现在似乎正常工作:

    e2e.ti.com/.../5618.test.zip