This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R7-Q1:CC2745R7 功率模式和唤醒源

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1624396/cc2745r7-q1-cc2745r7-power-mode-and-wake-up-source

器件型号: CC2745R7-Q1

尊敬的 TI 团队:

您能帮助我们查看 CC2745R7 电源模式和唤醒功能的详细信息吗?

我们的产品有两种可能的模式:

  1. 关断 功能 CAN 断电消息 / 由 CAN 唤醒 中导出 关断模式
  2. 关断 放大器 / 由 IGN 信号唤醒  中导出 关断模式

我们将保持启用 MCU 的 3.3V VDDS 和 VDDIO。 我们是否应该使用由 VDDS 供电的 I/O 引脚作为唤醒源?

对于模式 1、我们想将收发器的 CANRX 连接到 DIO18、并在引脚边沿唤醒。

对于模式 2、我们是否可以将唤醒信号连接到 DIO20、以及引脚边缘唤醒?

我认为如数据表 7.6 所述、MCU 在关断后的电流消耗应该为 160nA、是否正确? 如果想降低 MCU 的静态电流、我们还可以做什么?

祝你~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bokai、

    感谢您的提问!

    我认为数据表编号是我们可以保证的最低值。

    请允许我澄清一下、您是否希望设备具有两种模式、但是 不会 同时?  

    下一个星期二、我将能够再次与您联系。 非常感谢您的理解!

    此致、

    现金