This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何启用 AFH 并在 SimpleLink 低功耗 F3 SDK BLE5-Stack 的“HOST_TEST"示“示例软件中设置阈值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1614331/cc2745r10-q1-how-to-enable-afh-and-set-the-threshold-value-in-host_test-sample-software-of-simplelink-low-power-f3-sdk-ble5-stack

器件型号: CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

请告诉我如何启用 AFH 以及如何在 SimpleLink 低功耗 F3 SDK BLE5-Stack 的“host_test"示“示例软件中设置阈值。似乎 host_test 在 SysConfig 中不可配置。

 

1.在另一个线程中、您告诉我在 build_config.opt 中添加“-DSDAA_enable",“,那么、那么对于 CC2745 是否同样如此?

 

2.在用户指南“使用 DAA(检测和避免)的自适应性 FHSS(dev.ti.com/.../ble 5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/tx-Power-limits-base-on-Regulation-Compliancy.html#adaptivity-FHSS using-daa-detect -and-避 让)中 、具有“基于利用率的模式“选项、用于说明设置阈值。 如果我按照 1 中所述启用它。 上面、我应该如何选择“Utilization Based Modes“并设置阈值?

 

 

最好的注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到任何关于这个问题的回复:发生了什么事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉这里的响应出现了延迟。  

    1.在另一个线程中、您告诉我在 build_config.opt 中添加“-DSDAA_enable",“,那么、那么对于 CC2745 是否同样如此?

    是的、正确。 您需要添加此定义和另外两个定义:

    -DSDAA_ENABLE

    -DSDAA_RSSI_THRESHOLD=–70

    SDAA_MAX_THRESHOLD=1

    2.由于您使用的是 host_test 而非 sysconfig、因此我认为这不是需要配置的选项。  

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复。 我懂了。

    此致