This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5 作为 SPI 外设(从模式)

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1626147/cc2340r5-cc2340r5-as-spi-peripheral-slave-mode

器件型号: CC2340R5

我浏览过该论坛、发现一些交易所似乎表明 CC2340R5 可以作为 CPI 从器件运行。  然而,根据 Copilot 这是不可能的。

请确认是否可以这样做。

我们将与 STM32N6 处理器通信,并希望它通过控制器(主机)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffrey Karn、

    我们将 SDK 中的 SPI 外设作为示例工程、因此是的、我们可以支持它。

    谢谢、
    亚历克斯·F·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  Copilot 是错误的,仍然说它不能完成,即使它是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffrey Karn、

    感谢您与我们联系、再次确认支持的功能! 我已经让我自己的团队知道这一点、因为未来其他 AI 可能会再次发生这种情况。  

    谢谢、
    Alex F