This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:【技术咨询】可行性检查&面向客户的资源申请's CC2340R5 项目

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1628331/cc2340r5-technical-inquiry-feasibility-check-resource-request-for-customer-s-cc2340r5-project

器件型号: CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 技术支持团队:

希望这封电子邮件对您有帮助。

目前、我们的一个主要客户正在评估  TI CC2340R5 用于即将 开展的项目的 BLE SoC。

在研发团队进行初步评估后、他们整合了蓝牙应用的技术要求列表。

为了帮助加快他们的硬件选择和项目进度、 您能否帮助确认 CC2340R5(和相应的 SDK)是否完全支持下面列出的功能?  

1、强制性功能要求

  • 广播控制:  支持自定义广播数据、动态启用/禁用广播、动态修改广播间隔以及修改/存储设备名称。

  • BLE 配置文件/服务:  支持自定义配置文件/服务和 UUID、可灵活配置特征属性(例如,读取,写入,通知)。

  • 标准服务支持:  必须包括 GAP、GATT、DIS 和  ANCs  (Apple 通知中心服务)。

  • 连接和安全机制:

    • 支持密钥配对和后续绑定。

    • 绑定管理可存储多达 8 台设备、并在列表已满时使用 FIFO(或 LRU)替换机制。

    • 支持过滤器接受列表(白名单)。

    • 连接后动态调整连接参数、MTU 大小和数据长度扩展 (DLE)。

    • 能够读取已连接电话的“设备名称“和“MAC 地址“。

  • 接口和刷写: 支持通过主机 MCU 通过 UART 接口 (UART 引导加载程序/SBL) 进行固件更新和刷写。 -->这个项目我们知道 CC2340 supple Serial boot loader。

2.可选功能/待确认

除了强制性要求外、客户还想知道是否支持以下高级功能、以及是否有任何可用的参考实现:

  • OTA 固件更新(无线下载)--> 我们知道此项 TI 支持 OAD。

  • AMS(Apple 媒体服务)

  • 自动重新连接机制

如果要求的任何功能需要特定的开源存储库(例如 TI GitHub 沙盒)或特殊配置(例如 SysConfig)来实施、请告知我们。

您的专家建议对于帮助我们的客户规划其软件和固件架构非常有价值。 提前感谢您的大力支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    感谢您联系我们! CC2340R5 是否确实支持上述所有要求。 至于可选要求,我相信它们也都受支持,但是我对 Apple Media Service 不是很熟悉,所以我必须确认。

    这些功能的实现应该相当简单、有些需要在 SysConfig 中进行简单的配置、有些需要修改应用程序代码。

    我强烈建议您查看我们的 SimpleLink Academy 培训、因为它们几乎涵盖了上述所有要求。

    希望这能回答您的问题! 如果您对实施具体要求还有任何疑问、敬请告知!

    此致、

    Tarek D