This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:支持在 Linux 中启动 HFP 和 RFCOMM SPP

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1629841/am62p-support-on-bringing-up-hfp-and-rfcomm-spp-in-linux

部件号: AM62P
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

尊敬的 TI 团队:

我们尝试在运行 Linux 11.02.08.02 的 TI AM62P 设置中启动 HFP 配置文件和 RFCOMM SPP 通信支持。  我们购买了 CC3351、但遗憾的是、它仅支持 WiFi 和 BLE。

现在、我们使用来自 TP Link (UB500) 的 USB 蓝牙软件狗、现在我们能够使用蓝牙在移动设备与 AM62P 之间进行扫描和配对。 以下是我们为实现 到目前为止所需行为所做的改变。

  1. 在内核配置中添加了以下条目
    CONFIG_BT=y
    CONFIG_BT_BREDR=y
    CONFIG_BT_RFCOMM=y
    CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
    CONFIG_BT_L2CAP=y
    CONFIG_BT_SCO=y
    CONFIG_BT_LE=y
  2. 已验证更改是否反映在目标中
    root@am62pxx-evm:~# zcat /proc/config.gz | grep RFCOM
    CONFIG_BT_RFCOMM=y
    CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
  3. 经验证的 bluetoothctl
    [bluetooth]# show
    Controller 8C:90:2D:CB:AF:63 (public)
            Manufacturer: 0x005d (93)
            Version: 0x0a (10)
            Name: am62pxx-evm
            Alias: am62pxx-evm
            Class: 0x00000000 (0)
            Powered: yes
            Discoverable: no
            DiscoverableTimeout: 0x000000b4 (180)
            Pairable: yes
            UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
            UUID: Generic Access Profile    (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
            UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
            UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
            UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
            UUID: Device Information        (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
            Modalias: usb:v1D6Bp0246d0548
            Discovering: no
            Roles: central
            Roles: peripheral
    Advertising Features:
            ActiveInstances: 0x00 (0)
            SupportedInstances: 0x04 (4)
            SupportedIncludes: tx-power
            SupportedIncludes: appearance
            SupportedIncludes: local-name
            SupportedSecondaryChannels: 1M
            SupportedSecondaryChannels: 2M
            SupportedSecondaryChannels: Coded

尽管所有这些确认都存在、但当尝试执行 RFCOMM 时、我们会收到以下错误。

root@am62pxx-evm:~# rfcomm 
Can't open RFCOMM control socket: Protocol not supported

# Bluetooth is not having RFCOMM entry
root@am62pxx-evm:~# cat /proc/net/protocols | grep bluetooth                                                                                                                                                       
SCO        856      0      -1   NI       0   no   bluetooth   n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n
L2CAP      840      0      -1   NI       0   no   bluetooth   n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n
HCI        896      0      -1   NI       0   no   bluetooth   n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n

# Bluetooth is not having rfcomm entry
root@am62pxx-evm:~# lsmod | grep bluetooth
bluetooth             540672  26 btrtl,btmtk,btintel,btbcm,btusb
ecdh_generic           16384  2 bluetooth
rfkill                 28672  4 bluetooth,cfg80211

请建议我们如何在 TI AM62P 中建立 RFCOMM 和 HFP 配置文件?

此致、
Mohammed Shakir