This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:关于使用 CC26X2R1 系列实现 AoA

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1625862/cc2642r-about-using-cc26x2r1-series-for-aoa

器件型号: CC2642R

您好导出:

 

我的客户正在考虑使用 CC26X2R1 系列来实现 AoA。

然后、他们对 AoA 的 CC26X2R1 系列有一些问题、如下所示;

///

*是否可以使用 CC26X2R1 +天线阵列配置接收由 nRF52811 发送的 CTE 并获取多个天线的 I/Q 数据?

 

是否有任何其他合适的 IC?

 

* BOOSTXL-AOA 似乎已停产。 是否可以通过将类似的 I/Q 数据与其他天线阵列(例如由 CoreHW 制造的天线阵列)相结合来获取该数据?

 

*我们也在研究 BLE 6.0 中引入的信道探测 (RTT/PBR)。

 

BLE 5.1​​ AoA I/Q 分析方法是否最适合此应用(检测微小的相位变化)?

 

还是我们应该考虑使用 BLE 6.0?

 

*如果您有任何关于使用 BLE 5.1​​ AoA(到达角)获取多个天线 I/Q 数据的方法的技术文档,请告诉我们。

///

 

有人请你告诉我,

 

此致、

 

Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    请有人告诉我我客户的问题。

     

    此致、

     

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。  

    是否可以使用 CC26X2R1 +天线阵列配置来接收 nRF52811 发送的 CTE 并获取多个天线的 I/Q 数据?

    用户指南 RTLS 部分所述:“ CC13x1x3 或 CC26x1x3 器件仅支持 CTE Tx。 在 CC13x1x3 或 CC26x1x3 器件上启用 CTE Rx 功能将导致 BLE5-Stack 中出现意外行为。“ 如果可能、我建议考虑使用信道探测。

    是否有任何其他合适的 IC?
    我们还在研究 BLE 6.0 中引入的信道探测 (RTT/PBR)。

    我建议使用 CC2340R53/CC27xx 器件、因为这些器件是目前唯一支持信道探测的器件。 请查看 用户指南的“信道探测“部分。  

    希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

     

    感谢您的答复。

    我已将您的评论转发给我的客户。

    感谢您发送编修。

     

    此致、

     

    Y M