This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:测试软件工具问题:Tx 无法维持输出和放大器;跳频模式下无响应

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1627221/cc2340r5-issues-with-test-sw-tools-tx-cannot-sustain-output-no-response-in-hopping-mode

器件型号: CC2340R5

您好团队:

我的客户在使用时遇到两个问题  测试软件工具  进行验证。

请帮助调查—谢谢。


问题 1:1M/2M 上的发送器仅持续~1 秒、无法保持连续输出

  • 症状: TX 在大约 1 秒后停止、并且不能维持连续传输(请参阅随附的视频)。
  • 使用的 API 调用: 我们期望通过仅调用以下 API 来实现连续 Tx:

    函数:hciStatus_t STATUS = HCI_LE_EnhancedTxTestCmd (0、0x25、HCI_DIRECT_TEST_PAYLOAD_PRBS9、 HCI_PHY_2_Mbps);   

您能否提供可确保持续 Tx 的参考片段或示例序列?

 

问题 2:跳频模式显示没有 TX 开启、也没有跳频活动

  • 症状: 执行后、没有可观察到的 TX 开启或通道跳频行为;没有事件或可测量的输出。
  • 使用的 API 调用:

    extern hciStatus_t HCI_EXT_ModemHopTestTxCmd ( void );

请分享跳频模式的正确启用流程和示例(包括启动/停止条件)。

提前感谢您的帮助和指导。

如果您需要我们进行额外的试用或在现场收集更多数据、请告知我们、我们将立即提供支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    感谢您联系我们! 我们将查看您的问题并尽快回复您。 同时、您能否提供当前正在使用的 SDK 版本? 此外、您是否尝试使用 SmartRF Studio 执行类似的测试?  

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    SDK 版本为 _SDK_9_11_00_18 和 SDK_9_12_00_19。  我们不会将 XDS110 调试板发送到实验室,他们不能使用 SmartRF Studio 。  我们的 SOC 没有 UART 接口连接到 CC2340R5,我们只直接调用 HCI API。  

    谢谢你

    兰迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供 SDK 版本! 我已经深入研究了这一点、下面是我发现的:

    • HCI_LE_EnhancedTxTestCmd 不应提供连续输出。 对于连续输出、通常建议改用 HCI_EXT_ModemTestRxCmd、但此命令目前有问题、由我们的研发团队修复。
    • 很遗憾、不再支持 HCI_EXT_ModemHopTestTxCmd。

    如果需要连续 Tx 传输测试、我建议使用 PropRF 示例(例如 rfCarrierWave)来实现这一点。

    很抱歉、我没有更好的消息、但我希望这能回答您的问题。 如果您有任何疑问或需要帮助、敬请告知。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek D:

    感谢您的答复。

    在我们的阐述中、它应该在 SDK 7.XX 中提供、但在当前 SDK 9.XX 中无法正常工作。 你能确认一下吗?

    即使 “HCI_EXT_ModemHopTestTxCmd"不“不可用、我们仍然需要 BLE 跳跃测试的解决方案。  

    请提供另一个可以使用的 API、或者您的建议是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luke、

    我相信在 SDK 7.xx 和 9.xx 之间对 RCL 进行了许多更改。 但是、我刚刚与团队进行了调查、尽管  HCI_EXT_ModemHopTestTxCmd 不再受  支持、但 HCI_EXT_EnhancedModemHopTestTxCmd 仍然受支持。 我认为该 API 应该具有所需的行为。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek D