This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745 是否支持 EVITA 认证等级?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1628650/cc2745r10-q1-does-cc2745-support-evita-certification-level

器件型号: CC2745R10-Q1

您好的团队、

标题未在数据表或用户指南中找到。 我们可以看到符合 ISO21434 汽车网络安全标准、但不支持 EVITA。

您是否有一些具体材料来展示 HSM 认证支持或 CC2745 总体认证支持列表?  

如果正式不支持 EVITA、其他安全认证是否会有同样的效果来展示 CC2745 HSM 的功能?

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Island、

    CC274x HSM 是 EVITA 完全等效的;没有 EVITA 电平的认证或合规性检查。

    EVITA full CC2745 支持非对称加密 (PKA、如 ECC)、对称加密(如 AES)、随机数生成和自有 CPU、因此支持所有这些功能