This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:当为 cc2652psip 启用 ZigBee 时、ESP 中未接收 BLE 广播

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652PSIP, CC1352P, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1629877/cc2652psip-ble-advertising-not-receiving-in-esp-when-zigbee-enabled-for-cc2652psip

器件型号: CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件: SYSCONFIGCC1352PCC2652P

我的软件 SDK 为 8.30.01.01  
简单外设项目广播(无任何更改)旧广播和扩展广播都能够由 esp 接收  
但有了 DMM ZR 轻项目 BLE 广播无法通过 esp 接收  
注意:ZR 灯和简单外围项目广告都可以在移动设备中看到  
esp 接收相同的 1352p ZR Light 1 DMM 项目、以及 ESP 接收简单的外设广播。
我有一个生产项目,其中既 zigbee 和 ble 都是需要的,出于某种原因,我使用 esp 连接在这里连接获取超时,我检查了所有的设置似乎很好,后来测试默认示例找到这个  

ESP 正在扫描传统和扩展广播  
窗口和间隔为 160 个单位(连续扫描)

 如何进一步调试...或者是否有任何方法可以解决此问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    首先、您能否确认您能够  使用 SimpleLink Connect 应用或 LightBlue 移动电话应用捕获 DMM_ZR_LIGHT_REMOTE_DISPLAY_APP 广播、以及连接到和控制特性?  有关更多说明、请参阅示例 README。  如果成功、您可能需要修改 ESP 和 CC2652PSIP SysConfig 上的扫描和广播参数。  这是 BLE 扫描和广播 SimpleLink Academy 实验。  我将请 BLE 专家进行进一步评论。  您可能还需要更改 DMM 优先级表和策略表、  有关详细信息、请参阅 DMM 用户指南。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,能够通过 蓝光应用程序的 BLE 特性控制他们没有任何问题
    cc1352p ->可以同时使用手机和 esp(简单外设和 DMM ZR light 项目)
    cc2652p ->可在电话上工作(简单外设和 DMM ZR Light 项目)、仅在 esp 上工作  
    ti 侧的任何配置都将 esp 置于 100%扫描模式、禁用看门狗  
    我认为缺少广告是不可能的。
    但我的怀疑是没有任何 params 更改相同的代码作品在 cc1352p 而不是在 cc2652psip  
    在测试时、ZigBee 未配对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您注意到的 CC1352P 和 CC2652PSIP 之间的区别很有趣。   您参考的是哪个 F2 SDK 工程专门用于 CC2652PSIP?  您能否准确列出已测试过的 LaunchPad、或者您使用的是定制硬件?  您是否对 SysConfig 文件应用了任何更改?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单外设 ble 工程  

    和 ZR 轻载应用程序(DMM 项目)

    SDK 8.30.01.01

    两者都不在 LaunchPad 上、是具有相同天线的模块(定制硬件)

    不更改 SysConfig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设这些模块具有不同的硬件设计、即一个用于 CC1352P、另一个用于 CC2652PSIP? 在执行无线电测试(例如使用 SmartRF Studio 7)时、两个模块上的 BLE PHY RSSI 性能是否相似?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 SmartRF 消息的某些距离测试 ZigBee 性能时、cc2652psip 的性能略低、仅为 3%- 4%  

    未使用 SmartRF 进行测试、但与 1352p 相比、范围似乎略小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad cc2652psip 未出现广播问题(esp 同时接收到简单外设和 DMM ZR 指示灯)
    是否有任何方法可以理解这一点并进一步调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您运行这些测试。  您提到  cc2652psip 硬件 是一个模块、它是否公开出售、您是否可以共享名称、网站和原理图详细信息?  如果您在应用中为 Zigbee 设置 DMM 块模式、或者完全注释掉 Zigbee 任务、会发生什么情况?  您提到 Zigbee 在这些测试中没有启用、因此不应使用无线电资源。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为除了我测试的硬件外、其他硬件的一些问题都可以正常工作