This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755P10:具有响应支持的定期广播

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC2755P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1627743/cc2755p10-periodic-advertisement-with-responses-support

器件型号: CC2755P10
主题中讨论的其他器件: CC2652P7

您好、  

我想知道低功耗 F3 SDK 是否支持带响应的定期广播?

在文件“C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_02_16\docs\rCL\source\handlers\ble_handlers\periodic_scan_handler.md“中、我看到了

“蓝牙核心规范 5.4 中引入了带响应的定期广播 (PAwR)、以在结构化时间范围内实现广播器与多个扫描器之间的双向通信。 与标准定期广播不同、PAwR 允许设备在预定义的响应时隙内发送响应、从而在保持低功耗的同时实现高效通信。“

如果支持、能否提供 CC2755P10 的示例? 如果是、我何时可以预期在 SDK 中实现此功能。 CC2652P7 是否支持它? 您有 CC2652P7 示例吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 我认为当前的 SDK 不支持 PAwR。 但是、我们的 Zephyr 产品支持它。 更多有关 Zephyr 产品的信息、请查看我们的 SimpleLink Academy

    我相信、PAwR 将在 2026 年年中左右获得 FreeRTOS 支持、因此将相对较快推出。

    我希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有 Zephyr 的产品、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     CC2652P7 似乎 不能使用 Zephyr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    抱歉、我没有注意到您也问过 CC2652P7。 您是正确的、CC2652P7 上不提供 PAwR 和 Zephyr。  

    如果您需要 CC27xx 工程的任何帮助、请告诉我!

    此致、

    Tarek D