This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:TI CC2755R10 上的 Sensory TrulyHandsfree 商业许可和性能数据

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1632401/cc2755r10-commercial-licensing-and-performance-data-for-sensory-trulyhandsfree-on-ti-cc2755r10

器件型号: CC2755R10

尊敬的 TI 团队:

我们的客户  目前正在评估 Texas Instruments  CC2755R10  的 MCU  他们  即将推出的 Voice AI 项目、和  它们  都非常感兴趣  Sensory 的 TrulyHandsfree  用于识别唤醒字和语音命令。

AS  它们  计划大规模生产路线图、  客户  有一些关于商业许可和技术性能的问题:

1、商业许可和定价模式
能否澄清一下  客户的  将 Sensory 的 TrulyHandsfree 与 TI 解决方案一同商业使用需要额外的许可证或版税?

如果是、您能否分享许可模式的详细信息(例如,自定义唤醒字词与标准唤醒字词的 NRE 费用以及每单位版税)以及指示性定价?  

2.声学性能和插入坚固性
其 系统设计包括通过内置扬声器播放 FM 无线电和音乐。

在此特定情形中(插入):

  •   TrulyHandsfree 的唤醒字/命令识别精度和噪声稳定性可以满足他们的期望?

  • 您是否有有关 SNR 条件、远场距离限制和错误接受率 (FAR) 的测量数据?

  • 您能否分享任何在 TI CC27xx 平台上验证的相关白皮书、AEC(回声消除)测试报告或参考数据?

感谢您的时间和帮助。 我们期待收到您的反馈、以帮助 客户 探索将此语音 AI 解决方案集成到中的可能性  他们  示例。

此致、

Mike Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您联系我们! 让我通过电子邮件与该主题的合适专家联系。 您能否联系您的 TI 代表、为其提供此 E2E 主题、并让他们通过电子邮件与我们联系?

    此致、

    1 月