This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:是否有办法确定输出值是否适用于 PA 表中设置的参数?

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1634257/cc2642r-is-there-a-way-to-determine-whether-the-output-values-are-appropriate-for-the-parameters-set-in-the-pa-table

器件型号: CC2642R

当 IB PA 表“{5、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (23、0、0、57)}“设置为 13、23 或 33 时、已确认器件在以下输出值下运行
IB 13:–6 dBm
IB 23:–3 dBm
IB 33:–1.5 dBm
是否有办法确定每个输出值是否适合所配置的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议 遵循标准功率表值、因为这些值已针对温度范围和特定功率级别进行了优化。

    如需更多信息、请参阅 SWRA640 应用手册第 10 节: www.ti.com/.../swra640

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看该文档后、我意识到发射功率由四个参数((IB、增益、TX 升压和温度系数)确定。但是、仅根据本文档中的信息、我无法确定如何计算发射功率。
    请告诉我计算发射功率的公式。

    【背景】
    基本上,我打算使用默认的 PA 表,我们正在验证调整传输输出的方法
    避免变速器输出错位。
    我发现更改 IB 会改变传输输出。但是、由于我们不知道 IB 和输出信号之间的相关性、因此无法确定修改结果是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册中没有公式、但定义了一个过程来确定新的自定义功率寄存器值。  

    参数 txPower 包含 temp。 系数设置、增益设置、IB 设置和 TX BOOST 位:

    •txPower[15:9]:温度系数

    •txPower[8]:TX BOOST 位

    •txPower[7:6]:增益

    •txPower[5:0]:IB

    如果需要更大的输出功率、建议仅增加增益设置。 通常,只有在 IL 损耗较高或使用外部 FEM 时,这些功率设置才会改变。 否则、通常使用默认值。

    如果确定了新值、则应通过在产品的整个温度范围内测量频谱分析仪的输出功率等级来验证这些值。