This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:TI CC2340 控制器 ROM 引导加载程序能够验证应用程序签名

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1636909/cc2340r2-ti-cc2340-controllers-rom-bootloader-is-capable-to-verifying-the-application-signature

器件型号: CC2340R2
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

我们希望为我们其中一个工程提供安全启动支持、是不是 TI CC2340 控制器 ROM 引导加载程序能够验证应用程序签名、并在验证成功后跳转到应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TI 支持将 MCUboot 作为一个引导加载程序选项、它能够验证应用程序、然后在验证后跳转到应用程序。 您可以在类似的路径中找到 MCUboot: c:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_00_41\examples\nortos\LP_EM_CC2340R5\mcuboot。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。 该示例类似于 CC2745/55 SOC 中的安全启动功能、或者 仅执行此功能 基本完整性检查(CRC/标头有效性) 然后跳转到应用程序。

    有任何问题吗  ROM 引导加载程序协议或 CCFG 中的配置用于提供数字签名或公钥来验证应用程序映像、CC2340 ROM 引导加载程序主要用于:  生产刷写、固件恢复、制造编程。

    请对这一个进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    MCUboot 是安全的引导加载程序、但它是第三方;您可以通过 MCUboot | mcuboot 了解它的作用/支持。  

    MCUboot 可以加密映像并在启动到映像之前检查映像的签名是否正确。  

    ROM 引导加载程序协议或 CCFG、用于提供数字签名或公钥来验证应用程序映像

    在 CC2340 上不支持、您可能可以使用 CCFG 进行一些器件 ID 检测。  

    谢谢、
    Alex F