This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745R10-Q1 CPU 负载放大器;内存评估

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1631843/cc2745r10-q1-cc2745r10-q1-cpu-loading-memory-evaluation

器件型号: CC2745R10-Q1

您好的团队、

我的客户正在针对汽车应用评估 CC2745R10-Q1。 用户需要检查 CC2745R10-Q1 是否具有足够的 CPU 和内存(闪存,RAM)功能。

硬件环境:

  • CC2745R10 将连接到 3 个 SPI 器件(安全模块,另一个 MCU、UWB)

其他任务:

  • CC2745R10 还需要执行 OTA (BLE FW、UWB FW)
  • 通信经理

根据上述组合、客户会列出以下问题。

  1. CC2745R10 (Coretex-M33) 是否具有足够的计算能力?
  2. 最大值是多少 CC2745R10 (M33) 的 CPU 负载(百分比)哪些所有固件功能可以稳定运行?
  3. 当 BLE 信道探测运行时、使用的 RAM 大小是多少? 剩余的 RAM 大小可以保留给其他应用程序吗?
  4. 当 SPI 正在进行传输时、BLE 功能(连接间隔,信道探测)是否会受到影响?
  5. TI CC2745R10 是否有类似的用例 (SPI+CAN+BLE+OTA)? CC2745R10 是否仍然运行良好?
  6. 上述条件下的任何副作用?  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    道歉 — 我们的一方有一个小问题,使我们无法看到更多的信息。 让我回顾一下并在本周结束前提供反馈。  

    不过、为了供参考、从短期来看、CC2745 仍用于许多类似的用例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    硬件环境:

    • CC2745R10 将连接到 3 个 SPI 器件(安全模块,另一个 MCU、UWB)

    TI - CC2745 有 2 个 SPI、如果每个 SPI 都需要独立、路线图可以满足 3 个 SPI 的需求。 但使用 2 个带 CS 的 SPI 时、这是可以的。  

    其他任务:

    • CC2745R10 还需要执行 OTA (BLE FW、UWB FW)

    TI — 我们支持 OTA 并可以更新 UWB FW

    • 通信经理

    根据上述组合、客户会列出以下问题。

    1. CC2745R10 (Coretex-M33) 是否具有足够的计算能力?

    TI — 这当然取决于客户的计算要求,但我们的 BLE 系统目前已在量产中使用此芯片组、并使用 UWB、因此总的来说是足够的计算。  

    1. 最大值是多少 CC2745R10 (M33) 的 CPU 负载(百分比)哪些所有固件功能可以稳定运行?

    TI — 如果不详细了解正在运行的内容,同时运行的内容等,就无法回答 总体而言、我们有许多客户已经在开发和生产中使用此芯片组具有相同的功能。  

    1. 当 BLE 信道探测运行时、使用的 RAM 大小是多少? 剩余的 RAM 大小可以保留给其他应用程序吗?

    TI — 这将取决于连接数量,音调数量,使用的天线路径数量以及您是反射者还是发起者。 您能否阐明这是针对 CS 反射者还是 CS 发起者? 还欢迎让客户通过我们 SDK 中的软件来测量这一点。  

    1. 当 SPI 正在进行传输时、BLE 功能(连接间隔,信道探测)是否会受到影响?

    TI - BLE 任务应该是系统中最高的任务。 CAN IP 有一个 FIFO 可以在不抢占 CPU 的情况下接收数据包。  

    1. TI CC2745R10 是否有类似的用例 (SPI+CAN+BLE+OTA)? CC2745R10 是否仍然运行良好?

    TI — 同样,对于这些系统,我们目前已将此器件投入生产。

    1. 上述条件下的任何副作用?