This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745 闪存放大器;OTA 存储器布置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1632425/cc2745r10-q1-cc2745-flash-ota-memory-arrangement

器件型号: CC2745R10-Q1

您好的团队、

我的客户询问了一些有关闪存大小的问题。 请帮助澄清。 谢谢你。

CC2745R10 数据表中、闪存大小为 1MB。 但是、.map 文件仅显示长度“0XE500"(“(如下(如下所示)、仅为 937KB。 剩余的区域是否保留用于哪种类型的应用? (例如 CCFG、SCFG 等)

输出文件名:  
入口点符号:“resetISR" 地址“地址:00048ccf

存储器配置

     Name            使用的原点长度  未使用的 attr  填充
----------------------------  -----  -----  -----  -----   ---------------
 闪存中         00000000  000e5000 000569b5 0008e64b   R X
 NVS_SLOT        000e5000 00003000 00003000 00000000 R X
 SRAM          20000000 00028800 000165c8 00012238  RW X
 S2RRAM         40098000 00001000 00000000 00001000   RW  
 CCFG          4e020000 00000800 00000800  00000000 R   
 SCFG          4e040000 00000400 00000400  00000000 R   
 Log_data        90000000 00040000 00000000 00040000  R   
 Log_ptr        94000008 00040000  00000000 00040000  R   

2.作为 car_node 项目的示例、它使用 345KB(如上所示为 0x569B5)。 可以使用多个寄存器      用于 OTA 的 A/B 分区。 剩余的闪存空间是否足以满足以下各项的需求?

  • 引导加载程序
  • 双图像 (A/B)
  • OTA 相关数据(例如元数据)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    96KB 将为 HSM 保留、闪存的其余部分将用于 APP、NV 等  

    汽车节点本身有一些代码、不应在完整数字中考虑(例如菜单系统等)。  

    总的来说、#2 问题没有立即出现、但很明显、这取决于客户的引导加载程序和 OTA 相关数据。