This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何在"uniflash 9.5.0.5651&quot 中手动闪存擦除;

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1638338/cc2745r10-q1-how-to-manual-flash-erase-in-uniflash-9-5-0-5651

器件型号: CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好论坛、

我尝试擦除基于 CC2745R10-Q1 的 LaunchPad 上的闪存。 在 UniFlash 9.5.0.5651 版中、手动闪存擦除选项不可用。 然后、我尝试通过 CLI 执行批量擦除、但遇到了“connect failed“错误。

您能否告知如何成功擦除闪存?

 

此致

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您可以通过 CCS Theia 对 CC2745R10-Q1 进行芯片擦除。  

    打开 CCS Theia 并导航到左侧的“Debug"选项“选项卡:  

    接下来、为 CC2745R10-Q1 创建目标配置:  

    创建目标配置后、启动目标配置:  

    打开 Threads 选项卡、右键点击“Cortex-M33_0",“,然后、然后点击“Connect Target“。  

    再次右键点击并选择“Show All cores“。 选择 CS_DAP_0 内核并转到“Scripts"->"CC23xx"->"ChipErase"。“。</s>“ “““ 

    谢谢、
    Isaac