This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:询问 CC2745 和 CC2340 平台上的 BLE 信道探测行为和测量稳定性

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1631067/cc2745r10-q1-inquiry-regarding-ble-channel-sounding-behavior-and-measurement-stability-on-cc2745-and-cc2340-platform

器件型号: CC2745R10-Q1

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

您好:

我目前正在使用 SimpleLink 低功耗 F3 SDK(版本 9.14.02.16)进行开发。 系统配置如下:

  • Car_node:CC2745 LaunchPad
  • key_node:CC2340R53 LaunchPad 或定制 CC2340R53 硬件板

在开发和测试过程中、我遇到了几个与 BLE 信道探测相关的问题、希望得到您的帮助。


1.多个连接下的异常信道探测行为

当 KEY_NODE 配置为支持多个连接时、仅当实际连接数等于所配置的最大连接数时、信道探测才返回有效的测量结果。

当实际连接数小于最大值时、信道探测始终超时、并且不会获得任何结果。

我想问如何解决这个问题。


2、静态条件下距离测量波动较大

我修改了 ble_agent 示例、通过主机端按钮将连续距离测量更改为手动触发、触发间隔约为 3 秒。

测试条件:

  • 节点之间的距离:50cm 至 200cm
  • 测试环境:室内走廊
  • 两个节点都放在地面上并保持静止

发现的问题:
即使位置是固定的、测量结果也会显著波动。 例如、当两个节点之间的实际距离约为 1 米时、返回值为:

221,205,233,246、249、 250,283,274,297、231、 176,221,230,248、185、 225, 232

当 KEY_NODE 为 LaunchPad 和为定制板时、都会出现这种现象。

我想了解:

  • 上述测试条件下信道探测的典型精度和变化范围
  • 波动是否与测试环境有关、以及在没有家具的开放式房间内是否会有所改善
  • 是否有建议的方法来提高测量稳定性

3、定制板上的信道探测故障(陶瓷天线)

定制电路板使用芯片陶瓷天线而非 PCB 天线。

观察到的问题包括:

  • 在某些情况下、成功连接后、重复尝试执行信道探测总是会导致超时、并且必须重新建立连接才能恢复
  • 在连接期间、信道探测偶尔无法执行(20 次尝试中大约发生 1 次)

如果需要进一步分析、我可以提供其他数据。

感谢您的支持。

此致、
范家豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我观察到、在室内环境中、精度非常低。 例如、当 car_node 放置在地面上、key_node 位于书架上时、实际距离约为 1 米、但测量到的距离约为 3 米。

    此外、我注意到该项目支持多个天线。 如果 car_node 上的天线数量增加到两个、则预期会有多大的改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有人可以提供相关建议和试用意见? 即使它不能解决问题、也没关系。

    谢谢!

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaao:

    由衷地为此处的晚通知而道歉。 我们最后遇到了一个问题、导致缺少一些新线程。 我将确保分配了此任务、并有人跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的答复。 信道探测的精度和稳定性仍未解决、这对我的目标来说非常重要。 期待您的另一个答复。

    祝你一切顺利。