This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:SysCtrlSystemReset 不会&'始终复位为 BIM、从而导致代码错误

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1631431/cc2652r7-sysctrlsystemreset-doesn-t-always-reset-to-bim-resulting-in-bricked-code

器件型号: CC2652R7

大家好、我已经看到有很多关于这个问题的疑问、但似乎没有一个问题能为我们得出有用的结论。 很抱歉再次询问。

我们使用的是片上双 OAD、代码源自 BIM_DUAL_onchip simple_peripheral_oad_onchip 两者都在 CC2652R7 上运行。 BIM 和应用程序代码均已修改。
SimpleLink 8_32_0_07
基于 LaunchPad 的定制硬件
CCS20

OUT 测试非常小心、以确保 BIM 已正确编程和存在、并且存在固件映像。 我们修改了 BIM、使其第一个操作是打开 LED 以证明其执行。 这通常效果良好。

在这种设置中,我们有时会发现对 SysCtrlSystemReset() 或 SystemReset() 的调用(这是对同一个函数的宏)无法重新启动 BIM ,使设备处于无响应状态。 在此状态下、硬件复位会通过将 BIM 重新启动到应用代码的良好状态。

我认为其他人也遇到过类似的问题。 任何人都可以报告修复了这个问题吗?

是否有办法通过连接调试器而不强制复位等方式来检查器件的状态?

我们的产品没有外部硬件复位功能、因此这对我们来说是一个很大的风险和问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edward Colby、

    您可以将调试器连接到正在运行的目标(无需复位器件)、请按照我们的 SDK 文档将调试器连接到正在运行的目标部分中的步骤执行操作、具体步骤如下。  

    调试—SimpleLinkTm CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南 2.2.11.00 文档

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的回答。

    我一直能够按照 SDK 文档并推断它们以连接到 CCS20 中运行的目标(这些文档似乎基于 CCS11.2 或更早版本)。

    连接到正在运行的目标是非常有帮助的 — 这是一段时间以来我一直在努力的事情。  

    不幸的是,它只允许我观察问题,我还没有找到原因或修复.

    发出 SysCtrlSystemReset() 似乎会导致重置、但 SoC 不会返回 BIM 代码。 尽管并不总是会发生这种情况、但我 能够通过与 XDS110 的物理连接到位、电路板自由运行并通过蓝牙触发复位、或者通过按钮服务例程来实现这种连接。

    如果我的硬件复位、所有内容都会正确恢复。

    将调试器连接到无电目标会暂停目标、让我可以检查状态。
    PC 每次在 0x1000118e 停止。 这似乎是一个 BX 指令。
    AON_PMCTL.RESETC.RESET_SRC 指示 6 — 按预期进行软件复位。

    如果我在调试器中点击“继续“、目标将继续运行、执行 BIM 代码并按预期继续应用。

    我已经检查了硬件、LF 和 HF 时钟的行为都符合我的预期。

    是否有任何需要从 PC 始终位于该地址的信息?
    或者、您可以建议一种解决方法吗?


    我们生产了多种产品、此问题可以为我们解释保修问题。 我们将大量推出新产品、直到我了解这个问题后、我才能够发布该设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、向后浏览 ROM 代码可获得更详细的信息:

    我们似乎停滞不前的一点是

    0x1000118e      BX  LR、带有包含 0x100011d1 的 LR

    据此、我推断 ARM 将要切换到 0x100011d0 处的拇指代码。 单步执行这正是接下来发生的情况。

    此指令之前是:

    0x1000118c   WFI   这是等待中断 NOP、这将解释系统停止的原因。 不清除的是中断是 ROM 代码等待的内容。 如果我们有 ROM 代码的映射、我们可能能够解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时、这看起来像是 HIB 错误问题。 我的错误,没有阅读足够的这一点之前,得到这很远。 问题似乎与已连接的调试器有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edward Colby、

    感谢您的更新、只是为了进行确认、但当您在调试模式之外运行器件时、问题本身不存在?

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们正在努力确认这一点、但到目前为止、只要我们在任何调试器连接和调用 SysCtrlSystemReset() 之间执行外部硬件重置、我们似乎就没有问题。 这似乎与记录在案的 HIB 问题相符。

    我们 担心、我们可能会在现场看到产品出现这种行为。 该产品具有无线充电的电池、可以进入电池几乎为空充电而导致冷启动的状态。 有时、这似乎会导致产品完全无响应。 这种情况下发生率较低、因此很难确定行为的原因。

    是否有在 TCLK 线路上提供上拉/下拉电阻以确保线路在启动期间完全受控的情况?或者是否有其他防止生产代码上 HIB 行为的建议方法? -禁用 JTAG、测试逻辑复位等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edward Colby、

    我们可以尝试检查的一件事是、是否有任何东西阻止设备通过 SysCtrlSystemReset() 进行预设重置。 如果器件的无线电/电源/时钟或某些外设保持电源域处于唤醒状态、并且未正确关闭、则可能会阻止我们的系统复位、并在持续需要复位状态的情况下“保持“。  

    我建议在这里让器件正常运行、直到它无响应、然后使用 XDS110 调试器连接到正在运行的目标、然后检查无线电和您使用的任何其他外设的状态;我们主要是尝试查看是否有任何东西主动阻止复位功能。  

    您是否也碰巧有看门狗?

    是否有理由在 TCLK 线路上提供上拉/下拉电阻以确保线路在启动期间完全受控?或者是否有其他建议的方法来防止生产代码上的 HIB 行为? -禁用 JTAG、测试逻辑复位等?[/报价]

    如果可能存在硬件问题、我们可能需要创建另一个线程来对此进行调查、以便我们可以指定硬件工程师来提供帮助。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、谢谢您。

    我要将此标记为已解决、到目前为止的行为与上面的回复中链接的 HIB 错误问题一致。 我们正在研究使用外部上拉电阻器拉取引脚是否能使系统更可靠地在现场重新启动。

    教育