This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:通过 PHY 支持 BLE 网状网络

Guru**** 2928830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1639150/cc2340r5-phy-support-of-ble-mesh

器件型号: CC2340R5

您好!  

CC2340R53 的 BLE 网状网络是否支持编码的 PHY?  

客户可能需要这样做来延长续航里程。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    让我向合适的专家求助。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Albin、

    感谢您联系我们! 不过、这是一个好问题、我认为 BLE 网状网络规范不允许编码的 PHY。 我将进一步研究这一点、并告诉您我发现了什么。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:  

    感谢您的答复。  

    客户需要一种延长续航里程的解决方案。 单跳、行驶 2 公里。 S= 8 可能是即将到来的。 1M PHY 仍然无法实现这一点。  

    BR。 Albin