Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1
器件型号: LP-EM-CC2745R10-Q1
Thread: CC2745R10-Q1 中讨论的其他器件
测试
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1
器件型号: LP-EM-CC2745R10-Q1
Thread: CC2745R10-Q1 中讨论的其他器件
测试
我们目前正在尝试测量像素 10 和 CC2745R10-Q1 LaunchPad 之间的距离。 在 CS 过程中、
我们遇到了故障、希望请求您的支持来分析根本原因。
在 CS 过程中、在 LLCP CS 请求和 LLCP CS 响应之后、我们从 TI 收到“LLCP 拒绝扩展指示(CS 响应,无效链路层参数)“、
并且 CS 过程无法继续。
关于此行为、我分享以下材料:
空气日志
HCI 监测日志(在像素 10 上捕获)
ble_device_car_node_with_distance.py
ble_device_car_node_with_distance.py 中的执行日志
您能否分析“LLCP 拒绝扩展指示(CS 响应,无效链路层参数)“的根本原因并提供有关如何解决该问题的建议?
主板:SimpleLink CC2745R10-Q1 LaunchPad
、
示例应用程序:car_node、ble_device_car_node_with_distance.py
对等设备:像素 10.
空气捕获(主要点外)
LLCP CS 请求(配置=0、事件=368、OFS=[1.5ms、28.8ms]、持续时间=41s、 INT=1、Subs=2、11.9ms、Len=9.91ms、LE 1M)
LLCP CS 响应(配置= 0、事件= 368、OFS=[8.75ms、8.75ms]、内部= 1、 SUBS=1、Len=9.88ms、LE 1M)
LLCP 拒绝扩展指示(CS 响应,无效链路层参数)
HCI snoop(在 pixel10 上捕获)主要指出出来
13452 167551.264637 控制器主机 HCI_EVT 13 恢复 Le Meta(LE 连接更新完成)
13453 167552.314150 控制器主机 HCI_EVT 37 Rcvd Le Meta(LE CS 配置完成)
我将很快上传日志。
谢谢你