This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:basic_BLE 待机

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1641078/cc2340r5-basic_ble-standby

器件型号: CC2340R5
主题中讨论的其他部件: ENERGYTRACE

我运行的是一个版本的 Basic_BLE 示例、该版本在评估板上禁用了显示模块。 我尝试让 MCU 在没有任何反应时进入待机功耗模式。 BLE 文档指出 :“默认情况下、如果没有运行任务、SimpleLink 低功耗 F3 SDK 中的所有示例都将 CC23xx 或 CC27xx 置于待机模式。 “。 当我在调试器上使用 Energytrace 查看电流消耗时、电流消耗约为 1.2ma。 这远高于待机电流。 有人知道这可能是什么原因吗? 我需要长时间处于待机状态、才能使我的产品可行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    basic_ble 示例未进行任何更改、应在没有正在进行 BLE 操作时自动进入待机模式。 您遇到器件未进入待机状态的最可能原因是已连接调试器。 连接调试器可防止器件进入待机模式。

    您能否运行相同的测量、但不是插入整个 XDS110-GND 调试器探针、而是使用跳线仅连接 3.3V 和 ET 引脚、然后重新运行测量。

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我无法使用 Energy Trace 进行测量? 我不明白 Energy Trace 的用途。 我将经常处理功耗模式。 是否可以使用电流表来实现所有这些目的?

    感谢您的观看、Lea

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William!

    对于倒数,您仍应使用能量追踪来测量! ET Trace 可以参考两个方面:XDS110-XDS110 调试探针上的附加元件(请参阅与常规 XDS110 探针的差异)、以及 CCS 中允许连接到这些额外元件的软件。

    我仍然建议您像以前那样进行能量跟踪、但不要连接所有调试导线、只需连接 3.3V 和 GND。 这样、您就可以使用 Energytrace 并确保未连接可能会阻止待机的软件调试器。

    您可以在这里看看我的意思是只连接 3.3V 和 GND 并且仍然使用能量跟踪: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_14_01_16/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/energy-trace/energy-trace-cc23xx.html?highlight=energy%20trace#using-energytrace-on-a-modular-launchpadtrade-design

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在这个论坛上找到了这个。  

    e2e.ti.com/.../lp-mspm0l2228-energytrace-without-debug-mode-ccs-20-2-0

    是否有方法在新 CCS 中以独立模式(无调试)运行 EnergyTrace(与旧的 Eclipse 版本类似)?

    这是基于 Theia 的新 CCS 版本的已知差距。 我们希望通过下一个 CCS 版本解决这个问题。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12168

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下,你可以在这里得到 eclipse 版本: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.8.1

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。 此时我无法在旧版本的 IDE 上进行开发。 我尝试更改了未修改的 basic_ble 工程属性中的“如果支持、则允许在运行时进行电源转换(低功耗运行)“复选框。 执行此操作后、工程不会加载到开发板上。 如果我启用了此选项、似乎可以正确查看电流消耗。 我要就此提交一个新问题、并停止此主题。 以下是我在加载时看到的对话框