This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:SDAA 有什么用途? 我们可以用它来优化连接吗?

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1643007/cc2652p-what-is-sdaa-for-can-we-use-it-to-optimize-our-connection

器件型号: CC2652P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

 

我们正在努力、在具有挑战性的射频环境中、使 BLE 链路在数十米上尽可能稳健。 我们已使用编码 8 125kbps 模式。 我们注意到、在从 SysConfig 生成的 ble_user_config.h 中、有一个有关 SDAA 的长部分、让您可以设置 RSSI 值和样本等的阈值 但在 SysConfig 中无法找到这方面的内容。 也没有在线...

 

您能告诉我们这是什么,如果这是一个工具,也许可以帮助我们调整一些阈值,我们的环境?

 

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raphael、

    SDAA(选择性检测和避免)是一种监管合规机制、设计满足 EN 300 328(适用于 2.4GHz 宽带发送器的 ETSI 标准)的要求、这要求使用非 FHSS 模式的器件实现自适应性、这意味着必须检测繁忙通道以避免在它们上过度传输。

    我认为、对于您的远距离编码 PHY、从长远来看、这可能会造成损害、因为这种 PHY 使用的通话时间比其他 PHY 有效地多 8 倍、信道过载速度更快、因此、“阻止“信道的使用速度更快。 尤其是在使用默认参数时。 例如、SDAA_RSSI_THRESHOLD 为–70dB(可快速达到远距离)时、SDAA 会将您自己的弱信号反射或干扰解释为通道噪声并阻断通道。  

    您可以尝试调整参数并使用它们进行测试。 例如、将 SDAA_RSSI_THRESHOLD 降低至–90dBm、将 SDAA_MAX_THRESHOLD 增加至 10%–20%、将 SDAA_MAX_allowed_noise_samples 增加到 3-5、并将 SDAA_observation_time 增加到 500ms-1s、可以获得更长的窗口、这是一个很好的测试开始。

    希望它有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    非常感谢您的详细回答!

    我还有一些问题:
    -只要我们保持在推荐的参数范围内,我们是否遵守法规?

    -是否有任何关于此功能和配置可能性的文档? 我们没有找到任何东西

    -我想象它大致的工作方式是这样:在频道上发射之前,它会倾听它的声音。 如果接收到的信号高于 SDAA_RSSI_THRESHOLD 以获得足够的样本、则将跳过该通道一段时间。 如果成立、将 SDA_RSSI_THRESHOLD 降至–90 实际上会使其对噪声和块通道的敏感度更快、对吧? 如果我们已经通过编码的 Phy 增加了噪音,那么我们应该把它增加到–40 左右吗?

    -我们如何才能改变这些配置? 我想我们必须定义 ICALL_STACK0_ADDR 和 SDAA_ENABLE、然后定义我们要更改的参数...? 但是、定义 ICALL_STACK0_ADDR 还有哪些其他影响?



    非常感谢您的帮助!
    此致、

    拉斐尔