This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:是否有办法为每个通道设置传输输出电平?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1643226/cc2745r10-q1-is-there-a-way-to-set-the-transmission-output-level-for-each-channel

器件型号: CC2745R10-Q1

是否有办法为 BLE 连接中使用的每个信道设置发射功率级别?

例如:通道 0 为 0dBm、通道 2 为 2dBm、依此类推。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasukane-San:

    此功能不可用。 什么是出于礼貌的目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的答复。

    我明白这是不可用的。

    > 什么是出于礼貌的目的?

    我们使用 CC2745R10 创建了 BLE 板、并在消声室中进行传导测量、但我们经常观察到特定信道的 RSSI 值下降。

    因此、我们想知道是否可以调整(或配置)每个通道的传输功率。

    RSSI 下降似乎每次都不会在特定信道上发生。 此外、这种情况似乎并不是一贯发生的。

    因此,我们认为,我们的测试环境是完全可能的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缩小范围的最佳方法是按传导方式与辐射方式进行测试、以消除各种环境变量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。


    由于辐射可能会产生影响、我将再看看测量环境。

    顺便说一下(虽然这类似于我的第一个问题)、我是否理解 BLE 堆栈并不会自动调整每个通道的传输功率、这是正确的?