This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:低功耗无线通信

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1642662/cc2340r2-low-power-wireless-communication

器件型号: CC2340R2
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

您好:

我正在寻找一款能够实现低功耗、短距离无线通信的器件。 我认为蓝牙或无线电可能是最佳选择。 我对无线通信没有太多的经验。 该应用将需要多达十几个靠近发送器向单个接收器发送信号。 信号饱和是一个问题。 由于会有多个障碍物、因此视距通信不可能实现。 请告诉我您认为这种情况的最佳可能性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德雷克·伯特鲁姆、

    我们可以走几条路。

    首先、我想问您是否计划需要将设备连接到手机或笔记本电脑、如果是这种情况、则需要仔细阅读蓝牙应用程序。  

    如果不使用蓝牙、您可以轻松使用我们的专有射频 (proprf) PHY、例如 SmartRF Studio 8 中的 GFSK 或 MSK PHY。  

    接下来是什么数据速率? 如果您需要高数据速率、那么 2.4GHz 将是一个不错的选择;而如果数据速率较慢、您可以切换到低于 1GHz。

    对于低于 1GHz 是最好的范围、但如果距离大约为 30 米、那么 2.4GHz 应该是可靠的(2.4GHz 仍然可以高于 30 米)。  

    多个障碍物。 [/报价]

    您能描述这些障碍吗? 我在办公室使用~8 个电气室在 30 米处的非视线方向上测试了 CC2340R5 器件、同时仍能接收数据。  

    至于信号饱和、我不清楚您在做什么、但如果您正在做一些类似每个器件都有地址的事情、会为每个器件提供一个时隙进行通信、接收器件可以在时隙之间处理窗口中的数据、您应该可以正常工作;但在这里、详细信息非常重要、以便得出明确的结论。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备很可能需要连接到桌面。 我们可能想要高数据速率。 30 米应在范围的上限附近。  

    这将在 出厂设置中使用。 障碍物可能包括墙壁、窗户和机器。  

    这些器件将靠近放置。 如果我不得不猜测,大约有 6 英寸的间隔。 我听说过、将多个发射器放在附近时、无线电信号会饱和。 每个器件都需要一个地址、以便接收器能够识别它来自哪个发送器。 我们可以为每个器件提供一个时隙、以便与需要处理的时间进行通信和接收数据。 这将是一个高速环境。 理想情况下、 每个信号传输所需的时间不到一秒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德雷克·伯特鲁姆、

    如果您需要以无线方式(而不是通过 UART)连接到桌面、则需要仔细使用 BLE 解决方案。 我们在 SDK 中确实有一些有用的入门指南和示例。  

    SimpleLink 低功耗 F3 环境设置指南

    SimpleLink basic_ble 示例

    至于器件、您可能能够将传感器设为 CC2340R52、但接收器可能需要 CC2340R53、因为它需要存储连接信息、所以在 NVS 区域需要更多空间。 如果传感器彼此通信、则所有器件可能都需要为 CC2340R53。

    这些设备将紧密相连。 如果我不得不猜测,大约有 6 英寸的间隔。 我听说过、将多个发射器放在附近时、无线电信号会饱和。 每个器件都需要一个地址、以便接收器能够识别它来自哪个发送器。 我们可以为每个器件提供一个时隙、以便与需要处理的时间进行通信和接收数据。 这将是一个高速环境。 理想情况下、 每个信号传输所需的时间不到一秒。  [/报价]

     我放置了两个 CC2340R5 LaunchPad、彼此间隔 1 英寸 (TX/RX)、它们正常、BLE 栈应处理地址、时隙等。  

    谢谢、
    Alex F