This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:CC2642R1TWFRTCRQ1–在热测试期间观察到 nRESET 引脚对 GND 短路

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1637971/cc2642r-q1-cc2642r1twfrtcrq1-nreset-pin-short-to-gnd-observed-during-thermal-testing

器件型号: CC2642R-Q1
主题: CC2642R 中讨论的其他器件

尊敬的支持团队:

这是一个基于 CC2642R 的定制设计模块、集成到仪表组应用中。

在高温室测试期间(高达 80°C ),模块出现异常加热,并停止正常运行 67°C

在详细的电气分析中、发现 nRESET 引脚接地短路(硬短路):

已移除外部上拉和 RC 元件 — 短路仍然存在

RESET 和接地之间的电阻测量值:~2 欧姆

X 射线是针对模块级别进行的、没有明显的问题

我们请求您提供支持、以便针对该问题启动故障分析 (FA) 的进一步分析和指导。

 

此致、

Rahul K V.