This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5(SimpleLink Zephyr 下游)–是否支持 BLE 编码 PHY?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1639516/cc2340r5-cc2340r5-simplelink-zephyr-downstream-is-ble-coded-phy-supported

器件型号: CC2340R5

尊敬的 TI 团队:

我正在 使用 Zephyr 下游的 SimpleLink CC2340R5、并尝试启用 BLE LE 编码 PHY(远距离) 支持。

但是、当我在中启用以下功能时 prj.conf

CONFIG_BT_EXT_ADV=y
CONFIG_BT_CTLR_PHY_CODED=y

我在构建过程中收到以下警告:

warning: BT_CTLR_PHY_CODED (defined at subsys/bluetooth/controller/Kconfig:630) was assigned the
value 'y' but got the value 'n'. Check these unsatisfied dependencies: (BT_CTLR_PHY ||
BT_CTLR_ADV_EXT) (=n), BT_CTLR_PHY_CODED_SUPPORT (=n), BT_CTLR (=n). See
docs.zephyrproject.org/.../kconfig.html and/or look up
BT_CTLR_PHY_CODED in the menuconfig/guiconfig interface. The Application Development Primer, Setting
Configuration Values, and Kconfig - Tips and Best Practices sections of the manual might be helpful
too.

我的问题

  1. CC2340R5 的 SimpleLink Zephyr 下游是否根本支持 BLE LE 编码 PHY?
  2. 如果是:
    • 启用它的正确配置是什么?
    • 是否需要任何其他控制器或功能标志?
  1. 如果不是:
    • 是否有在该下游电路中添加编码 PHY 支持的路线图?
    • 或者、此功能是否仅通过 TI BLE 栈(非 Zephyr)可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 我把它分配给合适的专家。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    过去 3-4 天内没有任何更新、因此我很乐意询问是否有任何更新、或者是否需要我个人提供任何其他信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、CC2340R5 支持编码 PHY。 我认为、 当前 BLE 控制器会忽略 CONFIG_BT_CTLR_PHY_CODED、因为即使 Kconfig 设置为 n、我也能够构建 LE 编码示例。您发送的错误不会被阻止、编译仍将运行。 我会将此事告知我们的内部团队、感谢您注意到这一点。

    我在这里分享了一个小的示例、该示例在我们的 Zephyr 下游使用 CC2340R53 的编码 PHY:
    e2e.ti.com/.../coded_5F00_phy.tar.gz

    此致、
    Lea