This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:连接监控器同步数据和配置

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1641771/cc2745r10-q1-connect-monitor-sync-data-and-cfg

器件型号: CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 技术团队:
我有关于连接监视器的一些问题。 请您帮助澄清以下内容:

  1. TI SDK 当前默认使用通道选择算法#2。 切换到算法 1 和 1M PHY 并将其修复的配置过程是什么?
  2. 对于锚节点需要进行同步的数据、大多数字段都可以在 llCmDataFull_t 结构中找到。 但是、我仍然需要确认以下两个字段:
    • hop_value:应使用哪些数据来填写“下一个连接事件的未映射信道“?
    • last_unmapping:哪个数据对应于“通道选择算法的跳频值#1“?

SDK 版本:SimpleLink 低功耗 F3 SDK (9.14.02.16)

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    1.可以在 SysConfig 中的 BLE ->中央配置->启动 PHY 中更改启动 PHY。  要在连接期间更改 PHY、您需要使用 bleapputil_api.h 中的 HCI_LE_SetDefaultPHYCmd () 或 BLEAppUtil_setConnPHY () CSA 的变化更复杂。 规范规定:“如果发起方发送 CONNECT_IND PDU 来响应 ADV_IND 或 ADV_DIRECT_IND PDU、并且两个设备的 PDU 的 ChSel 字段设置为 0、则应在连接上使用通道选择算法 1(请参阅第 4.5.8.2 节)。 否则、应使用通道选择算法 2(请参阅第 4.5.8.3 节)“(第 6 卷、B 部分、第 4.5 节)。

    因此、我们可以得出结论、需要将 CSA 的其中一个器件的功能集更改为 0、以启用 CSA #1。 为此、  应使用函数 HCI_EXT_SetLocalSupportedFeaturesCmd () 来设置 CSA 类型。 这位于功能集指针的第一个字节内。 您可以在 ll_common.h 中找到此信息  

    2.由 CSA 确定的信道映射在发生连接参数更新时从 CMS 发送到 CMR。 此外、可能会更新信道映射、这也会将数据从 CMS 发送到 CMR。 这问题的第二部分与我刚才回答的内容相同。 如果 CMS 正在正确协调连接信息、则 CMR 将知道信道映射。  

    谢谢、
    Isaac  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此接口(HCI_EXT_SetLocalSupportedFeaturesCmd())是否有顺序时序要求? 此外、是否需要在每次芯片启动时配置该接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能否详细说明一下与功能相关的顺序时序要求是什么意思?  

    是的、需要在芯片启动时设置功能。 这已经在堆栈中使用 SysConfig 完成、但如果您要更改功能集、则需要在芯片启动期间执行此操作。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的开发指南中指定了时序要求、下面的回复:中提供了具体的链接

      这必须在广播(针对外设)之前或启动(针对中央器件)之前完成。   通道选择算法 2

      

    请帮助确认此问题、因为此问题已存在很长时间未得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    抱歉、您刚刚回复了我的消息、您点击了“这解决了我的问题“、因此我得出结论、TT 已关闭。  

    是、请遵循文档中指定的时间安排。 功能集在启动时配置。 是的、在上电时需要这样做。  

    谢谢、
    Isaac