器件型号: CC2340R5
尊敬的团队:
我正在将 CCS IDE 12.8 与 SDK 版本 8.40 搭配使用。
对于射频认证测试、我使用 HostTest 示例工程以及 SmartRF Studio 在不同通道和 PHY 之间进行通信和射频验证。
我的要求是:
-
更改 BLE 通道(37、38、39 等)
-
更改 PHY 设置
-
通过 UART HCI 命令执行调制和未调制的射频测试
我尝试向 HostTest 固件发送多个 HCI/UART 命令组合。 尽管 UART 通信正在工作并且接收到器件发出的响应、但我无法在 SmartRF Studio 的接收器侧观察到连续/直射频波形、类似于连接的连续 TX 状态。
当前:
-
HCI 复位命令正常工作
-
特定于供应商的命令正在响应
-
但是、射频连续 TX/调制解调器测试似乎无法成功启动
请您提出以下建议:
-
在 HostTest 中用于连续 TX 射频测试的正确 UART HCI 命令
-
选择通道和 PHY 的正确命令格式
-
在 SDK 8.40 或 HostTest 工程设置中是否需要任何其他配置
-
建议用于验证 CW/调制传输的 SmartRF Studio 接收器配置
请告知我们如何继续实现用于认证目的的正确射频连续 TX 测试。
此致、
Abinesh R