This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755P10:CAN&'通过 Andriod 电话使用 TI SimpleLink 的 t 扫描 TI 容差板。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1644729/cc2755p10-can-t-scan-ti-referance-board-using-ti-simplelink-at-andriod-phone

器件型号: CC2755P10

我正在验证使用 CC2755P10 容差板。
但是、无法在电话中使用 TI SimlpeLink 扫描 TI 容差板。
如何设置到容差板以进行扫描?
注释)1. 电路板具有 SDK9.14.00 版本。
     2.我使用 SmartRF Studio 8 验证了 Tx 功率。
     

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 您能否在此处提供更多信息:

    • 您使用的是哪个 BLE 示例?
    • 您的设备(外设或中央设备)担任哪个 BLE 角色?

    请注意、SmartRF Studio 通常用于射频测试、会发送载波、而不是 BLE 数据包。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 BLT 用于外设的 WiFi AP 产品。
    您是否有任何建议将 TI 参考板与 Android Phone 连接、以检查手机端的 RSSI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以将开箱即用 basic_ble 工程刷写到 CC LaunchPad 上、并使用 SimpleLink Connect 应用程序按名称扫描器件。 通常会显示 RSSI 值。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    使用 SimpleLink Connect 应用程序刷写到 CC LaunchPad 进行扫描必须是哪个版本?

    谢谢、

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Jeong:

    我建议使用最新版本的 SDK、但任何版本都应该可以正常工作。  https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:
    我曾尝试将 Btool 与 XDS110 + CC2755P10 连接、但连接错误如下。
    你有什么恶意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Jeong:

    这绝对是意料之外的行为。 您是否尝试发送 HCI 命令? 如果是、您是否收到回复? 如果没有、您能尝试忽略该消息并测试几个 HCI 命令吗?

    此致、

    Tarek D