This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:用于传导无线电测试且支持"DTM"(直接测试模式)的测试固件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1640665/cc2652r7-test-firmware-supporting-dtm-direct-test-mode-for-conducted-radio-testing

器件型号: CC2652R7

大家好、我们使用此模块 CC2652R74T0RGZR 进行 BLE 测试、外部测试实验室要求使用 Rohde & Schwarz CMW270 蓝牙 DTM 测试标准蓝牙测试模式。 您是否有用于此操作的固件?

https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/1c105/1C105_1e_Bluetooth_LE_DirectTestMode.pdf

此致、

Renelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了让 Rohde & Schwarz CMW270 蓝牙 DTM 测试 单元发送 DTM HCI 命令、您必须  在电路板上刷写 host_test 固件。

    此固件将使 CC2652R7 能够通过 UART 接收 HCI 命令(包括 DTM 命令)。

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lea 的答复。 我们应该连接哪个 CC2652R7 端口来进行有线 DTM 访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在我在前一条消息中发送的链接中看到 host_test projet 使用的所有引脚。

    引脚 LaunchPad 引脚
    MRDY ioID_13
    SRDY ioID_14
    UART_RX ioID_2
    UART_TX ioID_3
    SPI_MISO ioID_8
    SPI_MOSI ioID_9
    SPI_CLK ioID_10
    SPI_FLASH_CS ioID_20

    此致、
    Lea