This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755P10:CC2755 和 CC3500E 外部闪存选择

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1648108/cc2755p10-cc2755-and-cc3500e-external-flash-selection

器件型号: CC2755P10

尊敬的 TI 专家:

我们的客户正在其系统中评估 CC2755 和 CC3500E、他们对选择外部闪存有一些疑问、请查看以下问题解答?

  1. CC2755 是否可以使用 GD25LQ128EWIGR(128Mbit NOR 闪存)
  2. CC3500E 是否可以使用 GD25Q16EEIGR(16Mbit NOR 闪存)

感谢您的支持!

好极了

周奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用它、但 CC2755P10 不支持 QSPI、因此外部闪存是过载的、但 CC3500E 不支持 QSPI、因此可以使用。

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bun:

    能否说明 GD25LQ128EWIGR 或 GD25Q128EWIGR 使用标准 SPI 接口与 CC2755 通信是否可行?

    谢谢

    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对两者都是

    按钮