This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 Uniflash 擦除 SACI 闪存

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1649953/cc2340r5-saci-flash-erase-with-uniflash

器件型号: CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好:

如果我们按照 BLE 栈用户指南中所述禁用 JTAG 端口、我的客户需要确认:

器件配置 (CCFG)—SimpleLinkTm 低功耗 F3 SDK BLE5-Stack 用户指南 9.12.00 文档

Uniflash 批量芯片擦除功能是否仍可用于擦除和解锁器件? Uniflash 中是否需要任何特殊设置才能正常工作?

他们不希望砖化大量的设备测试,因为他们有有限数量的可用电路板。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别担心,我看到屏幕截图下面几个步骤,说明如何在 uniflash 中执行此操作!

    Munan