This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:具有-FPIC 编译器标志的更新 Bluetopia 栈库请求

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1645124/wl1837modcom8i-request-for-updated-bluetopia-stack-library-with--fpic-compiler-flag

器件型号: WL1837MODCOM8I
《Thread 中讨论 的其他器件:AM3352》

我们目前正在将 Bluetopia 栈集成到我们的应用环境中、并且需要使用 -fPIC 编译器标志支持编译的最新/更新的 Bluetopia 栈库。

请您提供:

  • 最新/更新的 Bluetopia 栈库

  • 编译库时 -fPIC 启用了选项

  • 任何相关的构建指令或依赖项信息(如果适用)

需要此支持才能将库集成到我们的共享对象构建环境中。

如果需要我们方面的任何其他信息、请告知我们。

期待您的支持。

此致、

Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shailesh、您使用的是什么主机设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我们使用 AM3352 作为主机器件。 工具链是 gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf。

    如需更多信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shailesh:

    这对我很有帮助。 如果我需要更多信息来为您提供新版本、我会通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个问题:您是否优先使用 AM335X SDK 版本? 否则、我将使用 SDK 06_00_07 进行构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、SDK 06_00_00_07 随附自己的工具链和内核路径。 我打算明天把它寄给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在准备分发、以便分发到今天可能不会结束、但希望在周末完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们使用的是 Bluetopia 栈版本 4.2.1.0.1.0、因此我们更倾向于使用相同的版本。 对于 SDK 版本、我们非常灵活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shailesh。

    感谢您告诉我、我也收到了您电子邮件的反馈。 让我来研究一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该立即到达您的收件箱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BLiu:

    感谢您的更新。 我已收到信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我期待您的反馈。