This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:PAwR(带响应的定期广播)和 EAD(加密广播数据)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1637536/cc2340r5-pawr-periodic-advertising-with-responses-and-ead-encrypted-advertising-data

器件型号: CC2340R5

尊敬的专家:

您能否确认适用于 CC2340 的 SDK “SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK“是否支持 PAwR(有响应的定期广播)和 EAD(加密广播数据)?
如果没有、是否有计划在未来支持他们?
我在示例工程或 BLE5-Stack 用户指南中没有提到这些特性、非常感谢您的确认。
此致、
正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 我们的 Zephyr 产品支持这些功能、但截至目前、我们的 FreeRTOS SDK 不支持这些功能。 我相信它们将包含在我们的下一个版本中。

    我希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek D:

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek D:

    我已确认 PAwR 已添加到最新的 SDK 中。 是否有添加 EAD 的计划?

    定期广播及响应 (PAwR)—SimpleLinkTm 低功耗 F3 SDK BLE5-Stack 用户指南 9.20.00 文档

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我没有确切的时间线。 我会仔细研究一下、然后回复您。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek D:

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新? 我们 也可以通过私人聊天来使用。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的耐心! 我刚刚咨询了团队、我们的 Zephyr 下游已经支持此功能。 对于 FreeRTOS、这是我们计划支持的功能、但尚未安排。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek D:

    感谢您的支持! 我明白了。

    此致、
    正常