Other Parts Discussed in Thread: CC2745R7-Q1, CC2745R10-Q1
器件型号: CC2745R7-Q1
Thread: CC2745R10-Q1 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在协助客户完成新工程的硬件选择和系统架构评估。 客户强烈考虑使用 TI CC2745R7-Q1 (864KB 闪存/128KB RAM) 作为其主 SoC。
他们计划在此单个芯片上同时实现以下所有功能:
-
Bluetooth 6.0 信道探测 (高精度距离测量)
-
Apple ANCs & AMS & Nordic UART 服务 配置文件
-
CAN 总线/CAN-FD 通信
-
OTA 更新 (它们更喜欢片上 OAD)
通过查看这些严格的要求、我对 864kB/128KB 型号的存储器容量和系统调度有一些疑问。 我希望获得 TI 的专家意见、以确保为客户提供正确的指导:
1.闪存容量和片上 OAD 的可行性
这些闪存需要片上 OAD、因此闪存存储器将分区为一半(活动应用可保留约 350~400 kB 的空间)。 根据您的经验、此封装尺寸是否足以满足 SimpleLink BLE 堆栈、信道探测模块、ANC/AMS 应用层和 CAN 驱动器的需求?
2. RAM (128 KB) 分配和充分性
同时运行 BLE 连接和 CS 已经需要 APU 有大量的缓冲器。 将 CAN-FD 添加到 MIX 中意味着我们还需要存储器用于 CPU/Tx Rx、以及用于 CAN 处理的其他 RTOS 任务堆栈。 128KB SRAM 是否足以支持这一并发操作、或者它是否需要极端的内存优化?
3. MCU 选择建议
鉴于这些严苛的规格、您是否认为 CC2745R7-Q1 是安全的选择? 或者、我是否应该强烈建议客户 从一开始就升级到 CC2745R10-Q1 (1MB 闪存/162KB RAM)、以确保开发周期平稳且资源余量合理?
我们非常感谢任何内存占用估算、参考设计或架构建议、以便为客户提供正确的指导。
感谢您的参与和支持!
此致、
Mike