This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755P10:如何在 Smart RF Studio 8 中测量 RSSI

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1645653/cc2755p10-step-by-step-how-to-measure-rssi-in-smart-rf-studio-8

器件型号: CC2755P10

你好

您能否提供有关如何在 Smart RF Studio 8 中测量 RSSI 的分步指南? 此工具总体缺少指南、并且没有可用的测试指南。 我的客户希望以辐射方式测量 RSSI、并询问使用的是哪个客户端。

例如、是否可以使用 x1 LP 或是否需要 x1? 要实现 x1 或 x2 LaunchPad 的最佳性能、建议使用什么?

我之前通过启用以下功能、指导客户测量 RSSI

1.连续 RX

2.数据包 TX 到数据包 RX (RX 端将显示数据包信息以及检测到的 RSSI)

然而、这不足以进行这种测量。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    如果客户希望采集 特定信道的平均 RSSI、则他们将使用连续 RX 模式 (1 LP)。  如果客户希望从特定的 Packet TX 器件捕获 RSSI、则他们将使用 Packet RX 模式 (2 LP)。  无论采用哪种模式、结果都可以保存到 CSV 或文本文件中以供进一步处理。  Smart RF Studio 8 Help 选项卡-> User's Guide 中包含相关文档。  如果客户仍然不满意、请让他们提供他们希望实现的具体细节。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我自己尝试过该测试、我看到的 RSSI 值非常差。  

    对于选项 1:

    选择我使用的 LP 后、我的步骤如下->连续 RX(没有修改,我是否应该启用修改?,Q1 和 Q2 值有什么含义?) 然后选择“开始测试“、并看到 RSSI 始终低于 0 平均值(约–80 度)。  

    对于选项 2:

    选择我使用的 LP 后、我的步骤如下->  

    测试#1、数据包 TX、无修改(我是否应该进行修改?) ->开始测试

    测试#2、数据包 RX、无修改(我是否应该进行修改?) ->开始测试

    我假设显示的 dBm 值(–39dBm) 是 RSSI?? 您能否确认?

    我有以下问题:

    -对于 x2 LP 测试,我如何知道哪个测试在哪个 LP 上运行? 我找不到选择 COM 端口或任何此类端口以指示哪个电路板位于哪一侧的选项...

    -我需要将天线连接到 LP 吗?

    -你有任何关于如何提高 RSSI 值的建议吗?

    -我应该对测试 1 或测试 2 的测试设置做什么修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已响应并脱机处理。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RSSI-Measurement-Guide.docx

    为找到此线程并需要参考线的任何人插入此字段。