This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:功能请求:在 SysConfig 工具中添加.dtsi 生成以支持 Zephyr 设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1650698/cc2745p10-q1-feature-request-add-generation-of-dtsi-in-sysconfig-tool-to-support-zephyr-designs

器件型号: CC2745P10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

你好

也许这一特征存在,但我无法使用它。

我将移植 Zephyr BLE 网状网络应用到新电路板。  在此过程中、需要基于 TI .sysconf 文件中 SOC 配置信息的.dts 和/或.dtsi 文件。  

我发现 SysConfig 工具会为某些产品/配置生成.dtsi 文件、但不会为其他产品/配置生成.dtsi 文件。  是否可以添加此特性?  如果该功能已经存在、则我无法将其用于具有联机工具的 cc2745、或者安装的版本为 1.18.0、1.23.2 或 1.27.0。   

或者、是否有一个独立的命令行工具适合将.sysconf 迁移到.dts(I)?  

谢谢

Mike

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    遗憾的是、syscfg 无法与我们的 Zephyr 产品配合使用。 但是、Zephyr 环境中已经找到了.dts/.dtsi 文件。 您可以直接修改该文件、也可以创建叠加文件、该文件会修改硬件的器件树、而无需修改原始器件树。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、即使回答“否“也是如此。  是的、我从提供的覆盖层文件开始。  我还看到 SysConfig 工具已为其某些产品生成 dtsi 文件。  

    我已经编写了一个 python 脚本、用于将 javascript syscfg 文件转换为 XML 、我现在将继续生成 XSLT 以将其转换为 dtsi。  当我有一个完全有效的解决方案,我可以在网上发布它。   

    再次感谢您的回复、这对我的工作流程有帮助。

    谢谢

    Mike