This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:使用空白名单扫描

Guru**** 2924210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1643145/cc2340r5-q1-scanning-with-empty-whitelist

器件型号: CC2340R5-Q1

尊敬的团队:

我想了解 BLE 栈的行为、以防我们在白名单为空时使用 whiltelsit 策略启动扫描。 在这种特殊情况下堆栈的行为如何? 它是否像正常扫描一样,因为 whiltelist 是空的,并将 Adv 报告中的所有广告转发到应用程序? 它是否会放弃所有的广播,因为我们选择了扫描白名单的政策,白名单是空的? 谢谢。

此致

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    您能否提供有关此查询的最新信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    如果设置了 SCAN_FLT_POLICY_AL、则仅匹配作为 ADV 报告转发的条目。 因此、如果白名单为空、则所有 ADV 报告都会被丢弃。

    此致、

    Barbara