This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:关于在 GapBondMgr 中加密和自定义存储 LTK 的问题 (CC2642、SDK 7.41)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1651338/cc2642r-question-about-encrypting-and-custom-storing-ltk-in-gapbondmgr-cc2642-sdk-7-41

器件型号: CC2642R

大家好、我们使用的是带 SDK 7.41.00.17 的 CC2642、因此安全配对存在一些问题。  

我们使用 GapBondMgr 进行安全配对、但我们希望在保存 LTK 之前对其加密。 我们还需要将加密密钥保存在另一个位置(而不是 SNV)。

 GapBondMgr 似乎不支持此操作、那么您是否有任何 API 或任何建议可以帮助我们使其正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 这是一个非常好的问题。 我们将尽快查看并回复您。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Asao、

    默认情况下、GapBondMgr 处理密钥的存储和读取。 遗憾的是、目前还没有提供加密密钥本身或将密钥存储在 SNV 区域之外的功能。

    但是、GapBondMgr 文件是公用的、可以修改以执行所需的功能。 它位于 SDK 中的 source\ti\ble5stack_flash\host 中

    我希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    感谢您的答复。
    我会再担心一些。

    此致、
    Makino