Other Parts Discussed in Thread: CC2652P
器件型号: CC2652P
复位结束后、Launchpad 会在检查库一致性时挂起。
我在 LP 板上使用了 simplelink_cc2640r2_SDK_5_30_01_11 dev 支持和 cc2652 芯片。 我该怎么办来解决这个问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您使用的 CC2652P 芯片采用的是修订版 C、该芯片很旧、超过 5 年。 最新 SDK 中提供的 driverlib 库版本与低于修订版 E 的 CC2652P 芯片不兼容
您可以在本文中看到: 【常见问题解答】CC13x2、CC26x2 修订版 E 和 SDK 版本兼容性
为了防止与库版本不兼容、TI 引入了一项检查、以确保运行固件的芯片至少位于版本 E 上。这就是您永远进入 while 循环的原因。
这意味着您仅有 2 种选择、要么使用已过时但未得到维护的 SDK、要么升级到修订版 E 器件。 您能否提供有关您如何获得此芯片/您使用的是哪个转销商的更多详细信息?
此致、
Lea
尊敬的 Lea:
我以为有一个类似的问题。 不幸的是、Launchpad 是在 2025 年 10 月从 Mouser 购买的、但现在在我看来、LP 已不再可用、因为新 LP 的外观与我正在处理的外观不同。 因此、还有一些其他问题:
1) 如果我将 LP 上的芯片替换为后一个芯片,我是否可以保持相同的功能?
2) 我还需要能量跟踪功能:这是否可以通过替换我的 LP 上的芯片来实现?
3) 是否最好购买新的 LP、但我是否可以确定不再出现此问题? TAHT 是、我是否可以确定已售商品是最新的?
谢谢
路易吉
您好!
对于能量跟踪功能、这由调试器处理。 如果您拥有 XDS110-EVM ET、则能够在器件上进行能量跟踪。
至于 LaunchPad 购买/更换、我想您应该发送一封包含 Mouser 的电子邮件、以便了解这种情况。 我不能保证从他们那里购买新的 LaunchPad 会导致他们发送最新的芯片版本、因此我的建议是与他们联系以确保这一点。 他们应负责在 5 年前不销售像您这样过时硬件的客户。
此致、
Lea
尊敬的 Lea:
您非常清楚。 仅供参考、我最近从 Mouser 购买的 CC2642(这实际上是我的应用的基础)替换了 LP 上的原始 CC2652、并标记了 TI 368 F AQTK G4、一切顺利。 在我看来、这是解决此问题最简单、最快捷的方法、而不是向 Mouser 抱怨他们的销售和浪费更多时间。 无论如何,我会通知 Mouser 注意和不卖过时的产品,可能留在他们的仓库没有注意到。 非常感谢、祝大家愉快。 对我来说、此问题已解决