This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:扫描期间检索蓝牙器件名称、而不是其 MAC 地址

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1654390/cc2651r3sipa-retrieve-the-bluetooth-device-name-during-scanning-instead-of-its-mac-address

器件型号: CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: CC2651R3

我们正在使用 CC2651R3 发现附近的蓝牙设备并通过 UART 输出接收的数据我们现在能够获得 BLE MAC 地址我们如何实现获取设备名称并连接设备和传输数据,你可以分享我的示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您从 工程的 simple_central 示例开始或查看该示例。 它具有您需要的扫描功能、以便获取 BLE 地址和设备名称、连接到设备并通过 GATT 表向其发送数据。  

    您还可以查看我们的 广告/扫描 SLA连接 以了解有关示例的更多信息。

    此致、
    Lea