请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC2745R10-Q1
尊敬的团队:
我对 TI CC2745 平台上的配对方法配置有一些技术问题。 提前感谢您的支持。
-
关于
GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_OOB_ENABLED, ...):调用此 API 是否会强制设备在 后续的每次连接中使用 OOB 配对流程? 我们如何将栈配置为 仅在需要时(按需)触发 OOB 配对流程? -
API 之间的差异:设置
GAPBOND_OOB_ENABLED方式GAPBondMgr_SetParameter()和使用之间的区别和关系是什么GAPBondMgr_SCSetRemoteOOBParameters()? 这两个 API 如何协同工作?
电流要求:
我们需要 同时支持 CCC(汽车连接联盟)和 ICCE(集成汽车连接生态系统)数字钥匙协议:
-
CCC需要 带外 (OOB)配对。
-
ICCE要求 输入通行密钥。
您能否建议在同一设备上支持这两种配对方法的建议配置策略?
此致。