This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:用于 Zephyr 的 VBATMon 驱动程序

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1654682/cc2340r5-vbatmon-driver-for-zephyr

器件型号: CC2340R5
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746

您好:

是否计划为 vbatmon 子系统提供 Zephyr 驱动程序? 或者、如果没有在某处进行初始化、以便客户可以直接读取电压值?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2340R5 上目前没有适用于 Zephyr 的 vbatmon 子系统的驱动程序。

     TI 的 BQ27Z746 等电池在 Zephyr 中具有电量计驱动器、因此可以使用常见的 Zephyr API 来实现此目的。 如果您只有一个常规电池来测量电压并根据该电压做出决策、只需使用 CC2340R5 支持的 Zephyr 中的 ADC 驱动器。 然后、连接 ADC 引脚和电池、不时运行一些 ADC 测量、并根据电压估算电池电量。

    此致、
    Lea