Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10, CC2564C
器件型号: CC2755R10
主题: CC2564C 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 专家:
鉴于标题、客户想检查 TI CC2755R10 是否支持用于下载 eSIM 配置文件的 PAN 配置文件?
Br、Jesse。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10, CC2564C
器件型号: CC2755R10
主题: CC2564C 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 专家:
鉴于标题、客户想检查 TI CC2755R10 是否支持用于下载 eSIM 配置文件的 PAN 配置文件?
Br、Jesse。
尊敬的 Lea:
我的客户询问 CC2755 是否支持双模蓝牙。 因为他们认为、当需要下载 eSIM 卡时、最简单的解决方案是临时切换到经典蓝牙、并启用 PAN 配置文件(或将 SPP 配置文件与 PPP 协议一起使用)。 这允许设备直接获取 IP 地址、从而使内置 LPA(本地配置文件助手)能够通过网络自行下载 eSIM 配置文件。
如果 CC2755R10 没有双模、它如何实现该功能?
您好!
CC755R10 不支持蓝牙双模、仅支持低功耗蓝牙。
TI 唯一支持蓝牙双模的芯片是 CC2564C 和 C2564MODN。
请注意、这些芯片是 收发器。 这意味着它们只能在由 MSP 器件等主单元控制时正常工作。
无法在 BLE 芯片上运行经典蓝牙配置文件、因此、如果该配置文件是经典蓝牙独有的、则无法在 CC2755R10 上运行 PAN 配置文件。
此致、
Lea